Nous n'en sommes pas encore tout à fait là, mais nous investissons beaucoup de ressources pour nous conformer à la norme CEI 62443-4-1. Nos efforts actuels se concentrent sur l'extension et le complément des processus déjà en place pour garantir la qualité de nos produits, afin qu'ils répondent également aux exigences spécifiques de la norme CEI 62443-4-1.
Nous nous efforçons actuellement de respecter les exigences des lois, normes et standards suivants :
Murrelektronik a mis en place des processus qui couvrent de manière proactive tous les aspects des tâches que nous effectuons. Les projets utilisent ces processus standard et les adaptent si nécessaire. Cela correspond au niveau 3 (« défini ») selon le CMMI.
Oui. Le processus de développement de tous les nouveaux produits développés à partir de 2024 inclut la prise en compte des aspects liés à la cybersécurité grâce à l'élaboration de modèles de menaces pertinents.
Oui. Le processus de développement de tous les nouveaux produits développés à partir de 2024 comprend l'élaboration d'un concept de défense en profondeur visant à contrer tous les risques identifiés dans la modélisation des menaces.
Oui. Les tests et la validation de sécurité font partie intégrante des tests et des validations approfondis que nous effectuons sur nos produits développés à partir de 2024.
Oui. Nous avons établi des normes de codage qui sont continuellement mises à jour afin de refléter les dernières exigences, y compris celles découlant des considérations en matière de cybersécurité.
Oui. Le développement de nouveaux produits inclut la définition des exigences de sécurité dès la phase de conception.
Nous mettons en œuvre les exigences spécifiées dans la norme CEI 62443-4-1 (SM-9 et SM-10) ainsi que celles de la norme CEI 27036. Nous nous concentrons actuellement sur la définition des processus et l'acquisition des outils nécessaires pour mener à bien cette démarche.
Nous recommandons plusieurs étapes. Il n'est pas possible de donner une réponse courte et concise qui couvre toutes les situations et tous les produits. Les sources les plus importantes à consulter sont les suivantes :
Ces informations figurent dans le chapitre consacré à la cybersécurité de la documentation correspondante du produit, qui fait partie intégrante de la documentation des nouveaux produits développés à partir de 2024.
Ces informations figurent dans le chapitre consacré à la cybersécurité de la documentation correspondante du produit, qui fait partie intégrante de la documentation des nouveaux produits développés à partir de 2024.
Le moyen le plus direct pour contacter le PSIRT de Murrelektronik est d'utiliser cette adresse e-mail : psirt@murrelektronik.de
Notre processus de gestion des failles est lancé lorsqu'une faille est signalée, soit par une source externe, soit par le biais d'une surveillance interne continue effectuée par des parties prenantes internes (R&D, test, etc.) ou par des prestataires de services de test externes agissant pour le compte de Murrelektronik.
Le rapport est pris en compte et une première évaluation est effectuée. Le PSIRT coordonne ce processus en interne et en externe, il assure la communication avec toutes les parties prenantes.
Une fois la faille vérifiée et analysée, le PSIRT coordonne avec toutes les parties prenantes pour mettre en place des mesures correctives.
Pour une description plus détaillée, consultez notre document « Processus de gestion des vulnérabilités ».
Vous pouvez vous abonner aux mises à jour du CERT@VDE, où nous publions tous nos avis, ici.
Les avis que nous publions contiennent généralement la plupart ou la totalité des éléments suivants :
Les avis de sécurité publiés par Murrelektronik sont accessibles via plusieurs canaux :
Oui. Nous fournissons nos avis de sécurité au format CSAF. Lorsque vous téléchargez les avis, vous avez le choix entre un fichier PDF lisible par l'homme et un fichier CSAF lisible par machine.
Vous trouverez toujours la dernière version du micrologiciel ou du logiciel du produit spécifique que vous utilisez dans la section « Téléchargements » de ce produit dans notre boutique en ligne.
Les avis de sécurité publiés contiennent également tous les liens et instructions nécessaires pour installer les mises à jour ou correctifs liés à la sécurité.