Vous êtes ici: Home / News / Nouveautés / Ethernet
NOUVEAUTÉS

Une communication ininterrompue grâce à la technologie Ethernet

Mai 07, 2007

Nombreuses sont les entreprises disposant de différents réseaux dans lesquels des données sont transmises de différente façon. Les réseaux informatiques, par exemple, communiquent généralement sur la base de la technologie Ethernet. Il y a donc une continuité dans le monde de la bureautique : les impressions peuvent être envoyées à une imprimante centrale, les e-mails peuvent être consultés dans le monde entier.

Les données dans les installations et les machines sont, quant à elles, transmises par le biais de différents protocoles de bus de terrain. La communication entre ces systèmes et en particulier avec les réseaux informatiques est donc très complexe et n’est possible que par le biais de logiciels et de matériels spéciaux. L’utilisation d’un système de communication basé sur Ethernet dans les installations et les machines, promet de remédier à cette problématique.

Grâce à l’utilisation d’Industrial Ethernet, les données de processus et de diagnostic des machines et des installations sont désormais disponibles dans le réseau global uniformisé. Les employés ayant besoin de prendre connaissance des données de production, reçoivent l'autorisation nécessaire de l'administration du réseau. En quelques clics, les employés peuvent, par exemple s'informer sur l'efficacité de la production et peuvent savoir s'il y a des arrêts coûteux. Pour les techniciens de service, il est par exemple intéressant de connaître le statut de chaque signal E/S. Cette requête pourrait également être faite par Internet. L'avantage: un technicien de service ne doit plus se déplacer chez le client pour localiser l'erreur. Il obtient un droit d'accès aux secteurs concernés du réseau de la société et peut ainsi réaliser un "diagnostic à distance".

L’utilisation de la technologie Ethernet permet également un transport très rapide de très grandes quantités de données à l'intérieur du réseau. Les applications en temps réel telles que les commandes d'entraînement (Motion Control) sont possibles grâce à Industrial Ethernet. Des mécanismes intelligents commandent l’attribution des adresses IP à des modules E/S et simplifient ainsi la mise en marche et la maintenance. Toute confusion est ainsi exclue.

Murrelektronik propose, avec le Cube67 modulaire et récompensé à multiples reprises, un système de bus de terrain offrant, avec des nœuds de bus pour les protocoles Ethernet/IP et Profinet E/S courants, dès aujourd’hui, une solution pour les installations de machines et de dispositifs à l'indice de protection IP67. Un serveur web est intégré dans le nœud de bus. Ceci permet d'appeler des données à partir de n'importe quel navigateur. Il n'est donc plus nécessaire d’installer un logiciel de diagnostic spécial.

Dans le monde de la bureautique, chaque outil de travail, ordinateur, imprimante, téléphone, est branché sur une prise RJ45. Ces prises qui ont trouvé leur place dans le monde Ethernet, ont également fait leur entrée dans des applications industrielles, grâce à un boîtier spécial. Tout comme les prises RJ45, les connecteurs ronds M12 codage D, utilisés depuis longtemps sur le terrain et adaptés aux milieux industriels, répondent à la spécification Ethernet. Sur l'interface situé entre le terrain et l'armoire électrique, les adaptateurs M12/ RJ45 simplifient l'installation.

Le développement d’Industrial Ethernet est très marqué par les entreprises automobiles Audi AG, BMW AG, DaimlerChrysler AG et Volkswagen AG. Celles-ci se sont associées pour former AIDA (Automatisierungs-Initiative deutscher Automobilhersteller – initiative d’automatisation des fabricants automobiles allemands). Ils mettent l’accent sur les avantages techniques dans des applications et sur le profit. Cette technologie tient donc une place importante dans la construction mécanique mais également pour les équipementiers de l’industrie automobile.