Sie sind hier: Home / News / Neuheiten /
NEUHEITEN

Intelligente Stromverteilung - MICO jetzt auch 2fach

Januar 21, 2008

MICO ist das intelligente Stromverteilungssystem von Murrelektronik. Es überwacht Ströme, signalisiert Grenzlasten und erkennt Überbeanspruchungen. Es erleichtert die Suche nach Fehlern und sichert die Maschinenverfügbarkeit. Neu ist MICO 2fach – die zweikanalige Lösung. Sie ermöglicht einen noch wirtschaftlicheren und am Bedarf orientierten Aufbau eines MICO-Systems.

MICO bedient hohe Kapazitäten, erkennt aber auch Überströme im laufenden Betrieb und schaltet sicher ab. MICO überwacht jeden einzelnen Strompfad hinsichtlich des eingestellten Strombereiches. Ab einer Grenzlast von 90 Prozent blinkt die LED – eine optische Warnmeldung. Wird der eingestellte Strombereich überschritten, dann wird der betreffende Strompfad abgeschaltet. Die LED blinkt rot. Der Servicetechniker sieht nun auf den ersten Blick, wo sich der Fehler eingeschlichen hat. Dieser Status wird gespeichert und bleibt auch nach einem Spannungsreset erhalten.

In MICO-Modulen sind vier Kanäle bzw. zwei Kanäle (beim neuen MICO 2fach) intern vorverdrahtet. Sie können durch ein Brücksystem schnell und problemlos miteinander verbunden werden. Weil in MICO ein potenzialfreier Meldeausgang integriert ist, müssen Hilfskontakte nicht aufwändig durchgeschleift werden. Um eine Summenmeldung zu erhalten genügt es, eine Leitung am ersten und am letzten Modul anzuschließen.

Der Einsatz der kompakten MICO-Bauteile im Schaltschrank sorgt gegenüber einer Lösung mit Leitungsschutzschaltern für eine Platzersparnis von rund 30 Prozent. Durch das neue und in schmaler Bauform ausgeführte MICO 2fach können Lösungen noch bedarfsgerechter realisiert werden, beispielsweise, wenn zwei, sechs oder zehn Kanäle versorgt werden müssen. Damit ist MICO 2fach eine wichtige Abrundung des gesamten Systems.

Intelligente Stromverteilung - MICO jetzt auch 2fach