Sie sind hier: Home / News / Neuheiten /
NEUHEITEN

Für jeden Anwendungsfall den richtigen Stecker

November 23, 2007

M12 ist Standard bei der Verdrahtung von Sensoren und Aktoren. Klar: Mit einem einzigen Stecker lässt sich der Vielzahl an Anforderungen nicht begegnen. Darum hält Murrelektronik für unterschiedliche Anwendungen auch unterschiedliche Lösungen bereit: Den M12 Standard für den robusten Industrieeinsatz, das clevere Schnellanschlusssystem MQ12 für kurze Installationszeiten und den M12 Steel für Einsätze im Bereich Food & Beverage.

Der M12 Standard von Murrelektronik ist robust und für den Einsatz in anspruchsvoller industrieller Umgebung geeignet. Eine Rändelfläche am Steckverbinder ermöglicht die Montage von Hand. Muss es besonders dicht sein, dann verleiht der M12-Drehmomentschlüssel Sicherheit. Mit ihm kann der Installateur die von Hand aufgesetzten Steckverbinder definiert nachziehen, ohne sich wunde Finger zu holen. Ist das empfohlene Anzugsdrehmoment erreicht, dann macht es „Klick“. Motto: Hörbar dicht. Einfacher und zuverlässiger ist der Anschluss von Steckverbindern kaum möglich.

Kurze Installationszeiten sind in der Lager-, Förder-, Montage- und Verpackungstechnik wichtig. Denn in Anlagen und Maschinen dieser Branchen ist die Zahl der anzuschließenden Sensoren besonders hoch. Mittlerweile gibt es einige Schnellverriegelungssysteme. Der MQ12 hat eine Eigenschaft, die ihn abhebt: Er ist der einzige, der sich für Standardsensoren eignet. Die Sensoren müssen vom Hersteller nicht geändert werden. So ist das Murrelektronik-System denkbar einfach: Der MQ12 wird auf den Sensor aufgesteckt, die Verriegelungsmechanik um ein Viertel gedreht – fertig. Die Zeitersparnis: Rund 80 Prozent. Eine optische Markierung zeigt, dass der Stecker präzise sitzt. MQ12 ist IP67 dicht. Es gibt ihn als Stecker und Buchse, gerade und gewinkelt, mit offenem Leitungsende, als Verbindungsleitung und feldkonfektionierbar.

Im Bereich Food & Beverage sind die Anforderungen an Steckverbinder besonders hoch: Hygiene, Sauberkeit und Korrosionsschutz sind wichtig. Mit dem unkaputtbaren M12 Steel bietet Murrelektronik einen dafür geeigneten Sensorsteckverbinder in V4A Edelstahlqualität. Der M12 Steel erfüllt die Schutzarten IP68 und IP69K. Er lässt sich mit säure- und laugenhaltigen Reinigungsmitteln abwaschen und ist resistent gegen Korrosion. Die Variantenvielfalt bei M12 Steel ist groß: Die Leitungsqualität kann zwischen PVC und lebensmittelechtem TPE-S Kunststoff gewählt werden. Es sind Buchsen feldkonfektionierbar sowie mit offenem Leitungsende und als Verbindungsleitungen in Längen von 1,5 bis 50 Metern erhältlich.

M12 Steckverbinder für jeden Anwendungsfall