Sie sind hier: Home / News / Neuheiten /
NEUHEITEN

Eine Ergänzung, die neue Spielräume eröffnet

August 22, 2007

Murrelektronik hat seine Produktpalette im Bereich Interface ausgebaut. Ganz aktuell und neu im Angebot: Kompakte MIRO 6,2 Optokoppler mit einem Schaltvermögen von 6A. Was bei den MIRO 6,2 Relais längst Standard ist, gibt es nun also auch als Optokoppler – verbunden mit einer ganzen Reihe von Vorteilen.

Bislang umfasste das Murrelektronik-Angebot Optokoppler mit Schaltvermögen von 0,5A, 1A, 2A sowie – mit etwas Abstand – 10A. Die neuen MIRO 6,2 Optokoppler mit einer Schaltleistung von 6A sind eine wichtige Ergänzung dieser Palette. Sie eröffnen bei der Installation von Anlagen und Maschinen zusätzliche Möglichkeiten und Spielräume.

MIRO 6,2 Optokoppler mit 6A verfügen über kein Derating. Das bedeutet: Bei hohen Umgebungstemperaturen von 60 Grad können die 6A auch tatsächlich geschaltet werden. Bei herkömmlichen Relais fällt das Schaltstromvermögen schon früher ab.

Vor allem bei Gleichstrom-Anwendungen spielt der Optokoppler seine Vorteile aus: Hier bleibt bei vergleichbaren Relais bei DC13 (Einstufung gemäß EN 60947) von 6A Schaltstromvermögen nur noch 1A über. Der MIRO 6,2 Optokoppler hingegen hat selbst bei DC13 ein Schaltstromvermögen von 6A. Auf den Punkt gebracht gilt für die neuen Optokoppler: Wo 6A drauf steht ist auch 6A drin.

Optokoppler sind als Trenn- und Koppelglieder für vielfältige Steuerungsaufgaben unersetzlich. Sie verschleißen nicht mechanisch und bieten sich daher für Anwendungen mit hohen Schalthäufigkeiten besonders an. Aufgrund ihrer kurzen Schaltzeit eignen sie sich für zeitkritische Anwendungen. Sie verursachen auch kein Schaltgeräusch.

Eine Ergänzung, die neue Spielräume eröffnet