November 21, 2006
Bei der Qualität von Lebensmitteln darf der Endverbraucher allerhöchste Erwartungen an seine Lieferanten stellen. Dabei müssen Nahrungsmittelproduzenten nicht nur auf die Qualität der Zutaten achten. Auch der Herstellungsprozess selbst ist ein ganz entscheidender Faktor. Darum muss es in den Maschinen und Anlagen sauber und hygienisch zugehen. Mit dem unkaputtbaren M12 Steel stellt Murrelektronik einen Sensorsteckverbinder vor, der den hohen Anforderungen der Food & Beverage Industrie gerecht wird.Die Lebensmittelindustrie stellt in den Bereichen Hygiene, Sauberkeit und Korrosionsschutz höchste Anforderungen an dort eingesetzte Produkte und Bauteile. Darum wird in Anlagen zur Herstellung von Lebensmitteln überwiegend Edelstahl als Werkstoff eingesetzt. Ein gutes Beispiel: In diesen Bereichen verwendete Sensoren bestehen meist aus einteilig geschlossenen Edelstahlgehäusen – nur das gewährleistet höchste Schutzart und Beständigkeit.
Mit dem M12 Steel hat Murrelektronik einen M12-Sensorsteckverbinder entwickelt, der den hohen Anforderungen in der Lebensmittelindustrie gewachsen ist. Er erfüllt die Schutzarten IP68 sowie IP69K. Der M12 Steel lässt sich mit säure- und laugenhaltigen Reinigungsmitteln abwaschen und ist resistent gegen Korrosion.
Erreicht werden diese hochwertigen Eigenschaften durch ein komplettes Edelstahlgehäuse des Steckverbinders. Hierfür hat Murrelektronik ein bislang einzigartiges Herstellungsverfahren für M12-Stecker entwickelt. Waren diese bislang stets umspritzt, so geht Murrelektronik bei der Herstellung von M12 Steel einen völlig neuen Weg: Das Gehäuse besteht aus einer im Tiefziehverfahren hergestellten Hülse, die nach der Montage des Kontaktträgers vergossen wird. Das Resultat: Ein Steckbinder in V4A Edelstahlqualität mit Überwurfmutter.
Die Variantenvielfalt bei M12 Steel ist groß: Die Leitungsqualität kann zwischen PVC und dem lebensmittelechten Santoprene ® 271 gewählt werden. Es sind Buchsen mit offenem Leitungsende sowie Verbindungsleitungen in Längen von 1,5 bis 50 Metern erhältlich.
Mit dem M12 Steel für Einsätze im Lebensmittelbereich komplettiert Murrelektronik seine Produktpalette im Bereich der M12-Stecker. Mit dem robusten M12 Standard sowie dem cleveren Schnellanschlusssystem MQ12 stehen hier attraktive Alternativen für zahlreiche Anwendungen zur Verfügung.